This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:应用手册

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5815, TAS5802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455147/tas5815-application-note

器件型号:TAS5815
Thread 中讨论的其他器件: TAS5805TAS5802、TAS5805M

工具与软件:

您好!

我们的客户计划于2025年初将 TAS5815连接到新项目。

他们希望在中查看寄存器映射的详细信息、包括 DSP 处理区域。

现在如何获取应用手册?

此外、他们还渴望开始在 EVM 上进行性能验证、我们如何订购?

 

更重要的是、我们的客户考虑评估 TAS5802PWPEVM https://www.ti.com/lit/cr/sszqst6/sszqst6.pdf

哪种方式可以获得此 EVM 的最快路径?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    通常、您应该联系当地的 FAE 以获取文件。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    由于 TAS5815采用 RTMed、我们无法在网络上找到应用手册。

    您何时发布文档?

    我们当地的 TI FAE 也没有它。

    请向我们提供文档。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    应用手册、  

    您可以参考 tas5805相关文档。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa263a/sloa263a.pdf?ts = 1735609725439&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5805M

    基本模型是相同的。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    感谢您的答复。

    除了声音处理块外、我们是否可以预期 TAS5805M 和 TAS5815/TAS5802之间的这些寄存器地址都相同?

    此致、
    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi

    我不得不说,它们是不同的。

    我将与设计确认寄存器映射并向您发送电子邮件。

    谢谢

    Jesse