This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822MEVM:EVM 播放音乐、有时无声音。

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822MEVM, TPA3220EVM, TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456429/tas5822mevm-evm-plays-music-sometimes-there-is-no-sound

器件型号:TAS5822MEVM
主题中讨论的其他器件: TPA3220EVMTAS5822M

工具与软件:

尊敬的专家:

您能在以下技术问题上提供帮助吗?   该测试基于 TAS5822MEVM

测试条件:PVDD = 24V、扬声器负载:4Ω@PBTL 模式、音乐名称:Abracadabra。 配置文件:请参阅附件、输出功率(RMS):50W、所有其他条件与 EVM 相同、参见具体图片。
运行:EVM 根据上述条件进行配置、始终循环播放音乐(Abracadabra)、有时没有声音、多次验证、多次它可以重现为静音不良、并且读取异常的寄存器0x70为0x01或0x02。
可能出了什么问题?

e2e.ti.com/.../S300_5F00_PP_5F00_Low_5F00_Test_5F00_V01_5F00_20241129.ppc3

最佳 Rgds。

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当应用于24V、4 Ω、50W 输出时、峰值电流可能会超过 EVM 板中的电感器 Isat 值。 这可能会导致 oc 发生。

    您可能需要一个具有大 Isat 的电感器。

    您可以参考电感器选择作为参考。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:我们更换了大电流电感(同一 TPA3220EVM 上的电感为 L2、L5、RMS60W)、但功率放大器仍然没有输出、读数异常寄存器0x70仍然是0x01或0x02。
    2:我们还发现 fsw=384K 时、缺陷的概率较小、fsw=480K 或576K 时、放大器无输出的概率就越高。
    3:我们已经看到了在 E2E 上 TAS5822M 功率放大器的问题、我们根据上面的方法进行了验证、TAS5822M EVM 电容474中 C38、C39、C128、C129位置被105取代、功率放大器可以一直正常工作。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1229705/tas5822m-overcurrent-protection-problem?_refluxos=a10

    你能为我回答这个问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾先生

    它似乎是假的 oc 发生了。

    当 PLAY 低频信号时、BST 电容器无法获得足够的充电。

    我怀疑您的调优文件没有遵循我们的建议调优指南、因此输出削波过大。

    您可以参考以下链接对 ppc3配置进行微调。 尤其是模拟增益和数字增益设置。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf?ts = 1735819209700

    谢谢

    Jesse