This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:无 SDOUT 信号

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456444/pcm1809-no-sdout-signal

器件型号:PCM1809

工具与软件:

尊敬的专家:

一位客户正在评估 PCM1809、但发现 SDOUT 无输出。  您能否帮助宣传可能出现了什么问题?  

下面请查找客户的原理图和简要测试条件:

PCM1809作为主时钟、BCLK (6.1MHz)和 RCLK (96kHz)是正常的。

IOVDD 和 AVDD = 3.3V

引脚14 DREG=1.5V 正常

引脚16 AVDD=3.3V 正常

引脚17 AREG = 1.8V 正常电压

引脚18 VREF=2.V 正常。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    我们有关此设备的专家在假期不在办公室,并将在新年后返回。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    去耦电容值请参考 EVM:

    请确保为器件供电的电源轨稳定(1.8V 或3.3V)。

    确保输入信号处于2Vrms 以内。 当交流耦合时、电压共模由器件设置、当直流耦合时、共模电压必须由信号源驱动。 该偏置应为1.375V - 1.65V。

    确认24.576MHz MCLK 输入

    应确认器件提供的 FSYNC 为96kHz。