This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:不平衡和平衡输出并行设计

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TAC5242, TAD5242, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452187/tad5242-design-for-unbalanced-and-balanced-output-concurrently

器件型号:TAD5242
主题中讨论的其他器件:TAC5242TAD5212、TAC5212

工具与软件:

我想在一个通过 I2S 连接到 Raspberry Pi 的新设计中使用 TAC5242。 在我的设计中、我同时需要不平衡和平衡输出、不希望用户不得不选择(使用跳线)、而是要让两者同时处于工作状态。 优先选择在非平衡输出上使用标准1Vrms 线路输出、在平衡输出上使用专业级+4dBu、双通道(立体声)。 在这一点上、音质比成本更重要、但 PCB 空间 有限、因此将有源运算放大器用于输出可能是最佳选择(双通道、如果可用)。 此外、我只有3.3V 电源可用。

谢谢!
/Hakan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有可能分享一个方框图、说明终端系统的预期外观? 是否附带了来自 Raspberry Pi 的连接以及编解码器输入/输出连接?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有图纸、但 Raspberry Pi 基本上有一个 I2S 端口(使用3个引脚)可输出音频数据。 我会将其连接到配置为 I2S 的 TAD5242、然后我会具有用于 连接混频器板的平衡音频输出、以及用于连接到 标准音频设备的线路电平不平衡音频输出。 我不想让用户在必须选择输出的情况下进行任何配置更改(跳线或软件)、我只希望他们插入拥有的设备并接收高质量音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TAD5242时、两个输出对(OUT1P/OUT1M 和 OUT2P/OUT2M)可以一起配置、以提供差分或单端输出。 根据 MD5/MD4引脚配置、OUT1和 OUT2都可以配置为差分或单端。 (数据表第6.3.4节中的表格)

    但是、该器件不允许将 OUT1配置为差分模式、将 OUT2配置为单端模式、反之亦然。

    TAD5212是 I2C 控制的 DAC、允许通过 I2C 寄存器控制独立配置 OUT1和 OUT2。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但正如我在帖子中所说的、我需要同时实现不平衡和平衡输出、通过 MD 引脚或其他芯片上的 I2C 来选择其中一个并不能解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、TAC5242只能支持差分输出或单端输出。 Lakshmi 表示、TAC5212确实支持发送差分输出一个输出、单端输出另一个输出。 数据表中的这个表格显示了 TAC5242的可用输出设置(抱歉、我看到上面 Lakshmi 也发送了类似设置):

    对于您的应用、也许您可以使用这里的第二个设置、在这个设置中、它支持耳机负载或线路输出、或者只支持差分线路输出设置(这里的第一个选项)。 只要将一个输出连接到输出共模、同时将一个输出连接到差分对的两个信号之一、那么在将单声道单端输入连接到差分输出时就应该不会遇到问题。 这可能是你的"不平衡"线。 预期差分输出与使用差分对中的其中一条线之间的主要区别在于预期的动态范围-由于是与共模直流信号而非第二个差分输出进行比较、因此输出幅值将是输出幅值的0.5倍(低~6dB)。

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR