This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:直流负载诊断规格

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450383/tas6584-q1-dc-load-diagnostics-spec

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

您好!

我们的客户有关于以下中检测到为开路负载最小值的规格 SLDC_DIAG 短路负载检测容差最大值和 OLDC_DIAG 最小阻抗的问题、以便在客户侧建立开路、短路测试环境。

您能告诉他 SLDC_DIAG 最大值和 OLDC_DIAG 最小值吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     它们的值。 请取±50%作为最大变化值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影。

    谢谢你。 这很接近、但是我们可能要求在数据表上指定这些数字。

    此致、