This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:手动控制直流负载诊断时间

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452499/tas6584-q1-manual-dc-load-diagnostics-time

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

您好!  

我们的客户有一个问题诊断时间、即从访问状态控制寄存器0x3、0x4到将诊断结果导入0xC0至 C2寄存器。

这是否取决于 LDC 缓冲器等待时间、LDG RAMP1/2、LDG 稳定1/2设置?

您能否帮助我们的客户等待多长时间。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI、

    直流诊断将需要155ms 来完成、这还取决于斜坡/稳定设置。   一个可靠的方法是检查0x72和0x73的状态、查看直流诊断是否已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yao、

    数字155ms 是否包括斜坡/趋稳时间?

    当没有发现故障时、典型值似乎需要155ms。 故障情况如何? 是否需要更长的时间?

    您能告诉我们 TDC_DIAG 最大值吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI、

    是、已包含。

    这个数字155ms 是否包括斜坡/趋稳时间?

    请参阅随附的文档、了解发现故障的时长。

    e2e.ti.com/.../DC-and-AC-load-diagnosic-of-TAS6584.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的建议。

    客户解决了使用0x72、0x73寄存器进行检查时的问题。

    此致、