请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2704 工具与软件:
大家好、我要为 一个项目设计一个 USB 到3.5mm 音频插孔的电路。 我大多数听说 PCM 系列音频编解码器 USB 接口 IC 被广泛使用,仍然在使用. 我需要一个关于经过完美工作和测试的电路的好建议。 尤其是在 PCM2704 IC 上。 最好是使用 SSOP 封装和缩减的 BOM 电路。 谢谢。 有人能在这方面提供帮助吗?.