This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:无输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1458940/pcm1690-no-output

器件型号:PCM1690

工具与软件:

专家们、您好!

我正在使用 PCM1690 DAC 、但没有输出。

PCM1690设置是否有问题?

电路: 
https://photos.app.goo.gl/eivEM1BkrGcS33X66


电压和复位:
https://photos.app.goo.gl/2dhmUAf3s6R1Gf5n9

控制状态:  

https://photos.app.goo.gl/U8LXnqDUvTn3Bd47A

信号输入和输出:  

https://photos.app.goo.gl/S818QWffAMdDR1MX9

提前感谢 Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我使用硬件模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    根据原理图、您通过下拉 MODE 引脚将器件置于 I2C 模式。 但您应该说它处于硬件模式。 如果是、则器件需要 I2C、而不接收 I2C。

    其他一些建议:

     所有电源均使用1U+10uF。

    请确保您没有对零件进行重置或静音、两者都处于低电平有效状态。 从图表似乎 MUTEI 是低的,我不能说,因为其他图表覆盖了它们。

    FMT 满足了 IC、I2S 或 TDM 的期望。 无论是哪种情况、请 确保您的格式与您的 clk/Din 设置相匹配、具体如下:

    BCK=通道数 x 位深度 x FSYNC   

    例如、对于48K、24和8个通道、BCK 必须为9.22MHz

    如果您仍有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Arash