This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV601:使用 DRV601线路驱动来驱动600 Ω 扬声器

Guru**** 2812055 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV601, PCM5102, PCM5102A, TAD5242, DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450965/drv601-using-drv601-line-drive-to-drive-600-ohm-speaker

器件型号:DRV601
主题中讨论的其他器件: PCM5102PCM5102ATAD5242DRV603

工具与软件:

您好!

   我有这个要求,我需要存储. 在我们的系统和我的系统中的 WAV 文件应该能够播放存储的.wav 文件使用耳机的 阻抗为600 Ω μ A。  在选择合适的音频 DAC 和线路驱动器时需要帮助。 详细说明如下。

我们有一个小持续时间的.wav 文件、我们正计划使用 SPI 闪存 来保存这个.wav 文件。 但.wav 文件可能需要转换成 PCM 之类的格式? 要将其存储在外部闪存中、可以执行此操作吗?

如果我们能够在 SPI 闪存中以所需的格式保存音频.wav 文件、我的 FPGA 将被读取并使用 I2S 协议将其传送到音频 DAC、DAC 将音频数据的数字格式解码为一个模拟信号。

因为我们需要驱动阻抗为600的耳机 Ω μ A 我们可能需要放大器来实现这一点? 因此、线路驱动器 DRV601是否适合此类应用套件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 PCM5102具有集成线路驱动器、但 仅支持负载降至1kΩ、因为我们正在寻找用于驱动600Ω 的线路驱动器 、因此我们选择了 DRV601、希望这一组合能起作用(PCM5102->DRV601)。 如果需要采取任何预防措施、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查你的询问。 请预计周一回复。 感谢您的耐心等待!  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:  

    是的、如果您想使用 PCM5102A DAC、DRV601将非常适合此应用。 不过、如果您只想使用单芯片、则可以使用  TAD5242 DAC 并直接驱动耳机线性输出 配置。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    当然可以检查  TAD5242、同时我们正在寻找最小 Vpk-pk 5.5V 且需要单端信号在5.5V 至0V 之间波动的器件、您是否有任何可以推荐的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    除 DRV601之外、我建议查看 DRV603。 该器件具有较高的输入电压、因此可以输出最大~5.5Vpk-pk 的输出  但是、此器件具有以接地为基准的架构、因此输出以 VDD 为中心、而不是以 GND/2为中心。 这样做是为了避免在输出上使用直流阻断电容器。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢悉尼、我们目前计划使用  DRV601、但将探索 DRV603。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

             我还有一个问题、我们在这里讨论的应用是航空航天领域。 因此、我们需要遵守闪电要求、假设我们需要满足波形3级别3、如果是这种情况、您会建议哪种保护? 在我们的大多数情况下、我们使用 TVS 二极管、因为我们会尝试将瞬态保持在绝对最大额定值以下、如果您推荐我们可以探索的任何保护类型的话。

    谢谢

    Adarsh K Hegde  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    是的、为了实现保护、我也会推荐 TVS 二极管。 请确保所选二极管的击穿电压和额定功率高于 应用中音频驱动器的最大输出。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢悉尼,这些信息会有所帮助。