This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:是否需要重建滤波器?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1457621/tad5142-is-a-reconstruction-filter-needed

器件型号:TAD5142

工具与软件:

如果这是一个愚蠢的问题,道歉。 TAD5142的数据表在第23页上显示:"DAC 架构具有固有的抗混叠滤波功能、能够在多个调制器频率分量周围高度抑制带外频率噪声。 因此、该器件可防止噪声混叠到音频频带中"、这似乎意味着它具有内置的重建滤波器。 然而、在典型应用部分中、它显示了 TAD5142输出上的低通滤波器。 此外、在有关内插滤波器的部分中、阻带上给出的范围大致与通带之间的空间及其第一个图像出现的位置对齐、这似乎意味着您在输出中确实获得了高频图像。

那么 TAD5142是否需要外部重建滤波器、如果是、我应该以多大的频率为目标? 以及为什么所示的模拟滤波器似乎具有16.9kHz 的截止频率、完全处于可闻范围之内? 如果没有、那么典型应用部分中模拟滤波器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是一个很好的问题、感谢您的提问! 如您在"数字内插滤波器"部分所见、DAC 将始终应用内插滤波器、可以选择为线性相位滤波器或低延迟滤波器。 通带为0到.455*fs、然后有一些信号通过阻带、根据采样率和频率、最大衰减约为80dB。 如果您的 采样率足够低、阻带可能仍在可闻范围内、并且根据输出的放大级别、80dB 的衰减可能还不够。 所以、有一个推荐的外部低通滤波器作为通用包罗万象、但您可以选择是否需要。 此器件的 EVM 未在输出端包含 LPF、因此可以测试频率响应、对于44.1k+的采样率、阻带衰减可能足够、仅取决于您的应用。  

    我不知道示例滤波器的截止频率是16.9k 的原因、我必须询问设计数据表示例的工程师。 它可能只是方便的值。 如果要给的放大器馈送的 通带过低、可能需要加入外部 LPF。 此外、通常的做法是在向放大器发送信号之前使用 LPF 来降低噪声。 您还可以考虑使用其中一种低延迟滤波器、例如、在48k 时、阻带在最低衰减约90dB、但相位不是线性的。  

    如果您需要此方面的更多帮助、请告诉我、我希望它能够解答您的问题。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!