This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:DTS 进入和驱动程序验证。

Guru**** 2601845 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1457043/tlv320aic3101-dts-entry-and-driver-validation

器件型号:TLV320AIC3101

工具与软件:

嗨、团队:
我们正在使用 Qualcomm 的 qcm6490芯片组作为 tlv320aic3101的主设备、我们面临集成问题。

有人可以确认此 DTS 条目是否正确吗?另外、我正在为 tlv320aic3101附加 driver.zip 文件。

tlv320aic3x_codec: tlv320aic3x@18 {
           compatible = "ti,tlv320aic3x";
           status = "okay";
           reset-gpios = <&tlmm 83 0>;
           reg = <0x18>;
           clocks = <&q6prmcc LPASS_CLK_ID_MCLK_1 LPASS_CLK_ATTRIBUTE_COUPLE_NO>;
           #sound-dai-cells = <0>;
           mclk-rate = <12288000>;
};

tlv_driver.zip

密码: 3izdnFwGXF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 对于 DTS 条目、这看起来不错、但您可能还需要添加 DTS 的声音{}部分。 这取决于您的主机(qcm6490)。 您可能已经知道这一点、但我想以 simple-audio-card 为例、来启动 DTS 配置。 您可以在以下位置找到它: https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/sound/simple-card.txt

    请告诉我您在使用编解码器时遇到了什么问题、是否有错误消息? 您的 I2S/I2C 连接是什么? 我不是编写 DTS 文件的专家、但我可以帮助解决其他集成问题。  

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 问题是、即使在 MCLK/器件特定的器件树更改和驱动程序更改中添加必要的和声音节点更改、我们也无法获得 soc 信号。 我们向 Qualcomm 方面提出了疑问。 如果问题特定于 tlv320aic3101、让我返回此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    听起来不错、如果您需要更多帮助、请告诉我。

    -mir