This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:驱动程序问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1457001/pcm1754-driver-issue

器件型号:PCM1754
Thread 中讨论的其他器件:PCM1794

工具与软件:

Dears、

  

Sch

 

配置为 FMT=0

客户的处理器是 ADSP 21565、主时钟频率为12.288MHz (连接到 PCM1794的主时钟输入)、还连接到 ADSP 21,565,21565、通过分频生成 I2S 位时钟(1.024MHz)和同步时钟(16kHz)、如下图所示

 

如下图所示、I2S 的数据输出保持在低电平

I2S 数据输出较低并且仿真输出中存在大量噪声会导致问题(如下图所示)。 您能帮我弄清楚发生了什么吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我觉得原理图没有任何问题、它与数据表中推荐的原理图相匹配、 并且 BCK 和 SCK 值对于2通道、32位、16k 采样频率可以满足要求、SCK 为768xfs

    需要检查以下几点:

    1 -您需要在同一屏幕上绘制所有 I2S 信号、并确保其与数据表的图23相匹配。 (我的 BE 数据不是 I2S、可能是 RJ 或不应该是的东西、请验证它)。

    VCOM 上的读数是什么? 当 DAC 不运行时、输出应该位于 VCOM (0.5VCC)上。 看起来 VOUT 的电压有误。 移除输出之后的电容器、直接连接到有源 LP 滤波器、仅使用其输出端的去耦。  实际上、我会在 DAC 之后立即监控输出、而不是放大器的输出、以确保 DAC 内存在问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、这是我们的 I2S 信号

    2、VCOM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一幅图显示输入没有切换、如果 特意这样做是 为了检查输出 是否 拉至 VCC /2、我需要验证这些波形。  

    从图中可以看出、VCOM 不位于 VCOM/2 VCC。  

    我仍需要 在同一窗口中捕获的 I2S 信号(BCLK、FSYNC 和 DIN) 、以便验证中数据的格式。  这是一个24位器件、  您能否发送24位数据(并确保输入 切换、 而不是处于低电平)、并 验证电源在其引脚处是否正确到达器件。 此外、验证连接到 VCOM 的电容器是否正常(值和 极性、如果适用)  

    此致、

    Arash