This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:负载诊断-错误报告开路或短路

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1459046/tas5411-q1-load-diagnostics-false-report-open-or-short

器件型号:TAS5411-Q1

工具与软件:

您、TI 支持者

在车辆和基准测试期间、我们偶尔会遇到负载短路的虚假报告。 从 TAS5411的0x02寄存器读取的值为0x04或0x0C、报告故障后、故障仍然存在、直到对 TAS5411进行下电上电以恢复正常运行。 您能否说明用于确定四种故障状态的条件:输出短接至 PVDD、输出接地短路、负载开路和负载短路?

我们应该如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    负载诊断仅在/STANDBY 引脚被拉高时运行。  将引脚拉至低电平会复位器件。  将其拉高将重新初始化 I2C 并运行负载诊断。  如果您遇到负载诊断故障、则在您循环操作/STANDBY 引脚之前不会清除该故障。

    对于四种故障状态、必须仅存在一个故障、不能存在开路负载并将一侧短接至地或 PVDD。  它将首先看到开路负载、而不会报告对 PVDD 或接地短路。  了解这一点后、这四个故障状态的名称是显而易见的。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    当可以通过 I2C 读取0x02寄存器的值时、它表示/STANDBY 已拉至高电平、对吧? (如果/STANDBY 拉至低电平、则表示 TAS5411已进入关断状态、在此期间 I2C 无法工作)。  因此、我们可以读取诊断值这一事实无疑表明 STANDBY 已拉至高电平。

    我的意思是、在什么条件下我们可以确定"输出短接至 PVDD "? 它是否基于 OUTP 和 OUTN 之间的电阻?  它的阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    数据表中的第9.3.5.1节介绍了直流负载诊断。  基本测量功能是强制电流通过负载并测量电压。  我们测量输出引脚上的电压阈值。

    此致、
    Gregg Scott