This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:TAS5441QPWPRQ1

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1459632/tas5441-q1-tas5441qpwprq1

器件型号:TAS5441-Q1

工具与软件:

您好!

音频放大器部件号: TAS5441QPWPRQ1在我们的设计中选择用于驱动4欧姆10W 的外部扬声器。

该器件在15V 直流(PVDD)下运行、以驱动外部扬声器。

此芯片是否支持驱动4欧姆10W 的外部扬声器(无源)? 如果支持、芯片的功率耗散是多少、以检查温度的上升情况?

谢谢。

此致、

Gopala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopala:

    在您的系统中、您是否会使用连续10W 的信号驱动4 Ω 扬声器?  这是不常见的、通常音频本质上是非常动态的。  用户需要了解或假设平均输出功率来确定功率耗散。  可以通过图3效率图确定功率耗散。   

    此致、
    Gregg Scott