This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:当13.2V 电压降至4.5V 时、会出现爆裂现象

Guru**** 2599785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455298/tpa6304-q1-pop-phenomenon-occur-when-voltage-in-13-2v-drops-down-to-4-5v

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

当 BU (BU)为该器件直接供电)将13.2V 更改为4.5V 时、TPA6304仍可工作

但 AVDD 低于5V 会导致 IN_REF 波动。

因此 剂量这意味着   当电压降至4.5V 时、IN_REF 中的波动会100%发生?

我们想知道为什么 TPA6304 PVDD 最小电压阈值低于 AVDD 电压?

我们应该采取哪些措施来解决这一现象?

请帮我解决,期待您的答复,谢谢!

PS:发生爆裂声时测试图片  

CH1:LOW_VOLTAGE 检测信号

CH2:AMP 输出

CH3:AMP 输入

CH4:IN_REF

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以 EC talbe 为单位的 AVDD 值是典型值。 当 PVDD 和 VBAT 为4.5V 时、它将降低。  

    输出波形在 LC 滤波器之后、爆裂声主要与电感有关。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队:

     关于这个主题、我们还有两个问题。

    Q1:此 IC 的数据表注意到 AVDD 电压为5V、但最小工作电压为4.5V、这是否意味着如果电压立即降至4.5V、会 100%出现这种 POP 现象?   我们想知道为什么 TPA6304 PVDD 最小电压阈值低于 AVDD 电压?  其中是否有特殊注意事项?

     

     (:在我们的电压波动测试中已经发生了爆音现象)电压从13.2V 下降到4.5V 、您有没有解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、志强

     Derek 很快就会检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、志强

    如果 PVDD 下降、输出是否被削波? 如果有、我认为该弹出与削波有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、 即使没有任何输入信号、仍然会出现爆裂声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、志强、

    如果没有音频输入、则噼啪声应与电感器不匹配有关。