This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:DSP 至耳机输出

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1459136/tlv320dac3203-dsp-to-headphone-output

器件型号:TLV320DAC3203

工具与软件:

大家好!

我将尝试实现以下应用。
DSP -->音频接口--> DAC -->耳机

然而,我遇到了一个奇怪的问题。
第一次通电并根据参考指南第4.4节进行初始化时、耳机没有声音输出。
在连续 DAC 电源中、只有 DSP 进入待机状态、这相当于 DSP 的 I2S 无输出。
然后、再次激活 DSP、并再次执行 DAC 的相同初始化操作。
然后耳机就会有声音输出。

现在我不知道为什么会发生这种情况。
请提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 无法打开耳机是否存在此问题? 或者您的 DSP 未正确初始化? 音频是在计算机还是 DSP 上生成? 请确保 DAC 正在接收 I2S 以评估耳机输出。 如何测量耳机没有输出? 是否存在 DAC 接收 I2S 信号但不产生模拟输出的情况?  

    此外、请在此处粘贴 I2C 命令、以确保我们位于同一页面。

    此致!
    MIR