This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:AIC3204中与 EQ 相关的寄存器是什么?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1457598/tlv320aic3204evm-k-what-are-the-registers-of-aic3204-related-to-eq

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K

工具与软件:

大家好、麦克风和扬声器都是一样的。 在工具中使用自适应滤波器配置 EVM 的参数后、我导出了44、45、46、66、63、64页的寄存器配置、并通过主控将其写入 ALV3204 (我们的原型)。 通过比较 EVM 和原型的音效、我发现它们之间存在差异。 我想知道是否有任何其他与自适应滤波器屏幕中的参数相关的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    我会尝试将 EVM 配置为尽可能靠近原型用例、并将所有寄存器页复制到原型中、以使 EVM 和原型听起来相同。 增益和信号路径等因素会影响最终产生的声音。

    为了验证滤波器是否设置正确、我将尝试通过编解码器运行正弦扫描并测量生成的振幅(振幅与频率关系图)。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左声道使用 HPL 和 HPR、右声道使用 LOL 和 LOR。 如果我修改第44、45、46、66、62、64页的寄存器配置、两个通道的 EQ 都将发生变化、对吧?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    双二阶滤波器根据下表分为左右通道:

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    但我修改了自适应滤波器屏幕、转到了寄存器列表、发现第8、9、10页的寄存器没有改变、第44、45、46、66、63、64页的寄存器改变了。 为什么会这样?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    这是因为您使用的是自适应滤波器函数。 这会将系数存储在不同的缓冲区中、等待切换哪个缓冲区处于活动状态的命令。 有关 详细信息、请参阅应用参考指南中的第2.3.3.2.7节。

    如果不想使用自适应滤波以便立即应用系数、则可以将相同的值写入上面表2-9中共享的位置。

    此致、
    Jeff McPherson