This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180-Q1:I2S 的信号方向

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1459197/pcmd3180-q1-the-signals-direction-of-i2s

器件型号:PCMD3180-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PCMD3180

工具与软件:

您好、先生、

我使用带8通道 DMIC 的芯片、并连接到 NXP 的 I I2S 接口的 MX8M。

我想知道 PCMD3180的 FSYNC 和 BCLK 的信号方向。

是否一定要有 MCLK? 如果需要、信号方向是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCMD3180支持主从 I2S 模式(也称为控制器和目标模式)。 这意味着 BCLK 和 FSYNC 可以根据所需内容作为输入或输出。 如果要在主模式下使用器件、则需要在器件中输入 MCLK 才能生成 BCLK 和 FSYNC 输出。 如果您要在从模式下使用器件、则无需 MCLK、只需在器件上应用 BCLK 和 FSYNC 即可运行。 您可以使用寄存器 MST_CFG0第0页寄存器0x13将器件配置为主模式或从模式、您可以在数据表中找到该寄存器。  

    如果您在选择使用哪种模式时需要帮助、或者如果您需要特定频率、这些频率在从模式下可能无法用于自动时钟检测、请告诉我。 我会想知道更多有关您想使用什么时钟的信息。

    此致!
    MIR