This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:测得的输出电压摆幅小于计算得出的输出电压摆幅。 为什么?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1459791/pcm2912a-measured-output-voltage-swing-less-than-calculated-output-voltage-swing-why

器件型号:PCM2912A

工具与软件:

我有一块我已经设计好的电路板上的 PCM2912A、还有 DEM-PCM2912A 评估模块。 两者表现出相同的行为。

当我播放来自 PC 的具有100%调制的440Hz 正弦波时、始终获得1.1Vpp 的输出摆幅。 我已使用示波器和 DVM 来验证了此测量。

根据数据表:

 RL > 10 kΩ 时的输出电压为 0.6 x VCCA (Vpp)

VCCA 是内部生成的电源轨、我已在更高或更低的3.3V (3.381V)下测量该电源轨、根据数据表是正确的。

我们在 RL = 60kr 且也没有负载的情况下测量了输出。

输出电压应为0.6 x 3.3V = 1.98 (Vpp)。 为什么会获得1.1Vpp 的输出摆幅? 数据表中是否有错误? 其他人是否也能获得类似的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    您能否分享示波器结果? 此外、您的测量是否获得了共模? (0.5VCCA)/

    另外、您如何从 PC 生成正弦波?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 通常、在收集您请求的信息的过程中、我似乎已经解决了我所面临的问题。

    我将硬件设置在其他位置、完全可以了!

    问题可能是用户错误和笔记本电脑上的某些设置的组合、使我能够进一步提高音量设置。

    我现在获得1.98Vpp!

    我很确定这不是我之前在寻找故障时的问题。 感谢您的帮助