This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:为1505042A 3Ω 应用的功率输出选择器件

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1460007/tas3251-selection-of-device-for-power-output-of-150w3-application

器件型号:TAS3251

工具与软件:

尊敬的专家:

我们需要150CB1001, 3Ω TAS3251应该是 PBTL 还是 BTL? 是否有适用于 TAS3251的参考设计? 需要特别注意器件的哪个引脚、例如电压电阻问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    如数据表的第7.7节所示、BTL 和 PBTL 两种器件均可为3欧姆负载提供150W 功率。 数据表的第9.1.1节和9.1.2节提供了 BTL 和 PBTL 的示例原理图、第11.2节提供了布局示例、EVM 也可用作参考设计。 对于这样的高功率应用、应该注意输出布局以尽可能地匹配数据表、并且需要良好的散热设计。  

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    您能否帮助我查看以下原理图、以了解是否存在任何问题?
    1.150W/PBTL 输出被设计成3Ω 输出
    该图纸主要引用了 EVM 设计、但数据表引用了 SPK_OUT 部分;
    PIN18仅在需要外部输入时才适用于 PWM 模式、不涉及 I2S 的主从配置、本设计采用450kHz 主模式。

    4.在下面的红色框中添加部件、如果可能、请帮助确认。 如果可能、您是否可以在红色框中推荐这些值、并在电感后面的橙色框中推荐这些值。


    如果上拉了引脚14 MODE 引脚、我应该参考数据表或 EVM 的哪种规格?
    6.执行引脚13需要保持上拉?Ω
    7. 引脚1、2、3、4、四脚连接是否正常?

    感谢您的支持!

    e2e.ti.com/.../U4422_5F00_SUB_2D00_V01_2D00_250113_2D00_for_2D00_check_2D00_for-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    在原理图上添加一些注释。 首先、MODE 电阻(AR47和 AR33)可以是0欧姆电阻。 为保持一致性、我建议将 AR47的3.3V 连接更改为"P_DVDD3.3"网络、而不是"DVDD"网络。 我还要将引脚11 (AC48)上的电容器更改为1uF 电容器。 缓冲器和 LC 滤波器看起来都 良好。 引脚13是接地引脚、不应具有上拉电阻器。

    设计和信息应始终遵循数据表。 EVM 和用户指南可提供进一步的指导。

    此致、

    Ramsey