This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255针对 BTL 的简单 SE 输入电路

Guru**** 2501905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1458169/tpa3255-tpa3255-simple-se-input-circuit-for-btl

器件型号:TPA3255

工具与软件:

有兴趣为 BTL 配置的 TPA3255制造一个尽可能简单的 SE 输入电路、该电路将在60Hz 及以上频率范围内使用并具有6dB 输入滤波器。

1:INPUT_B 能否直接接地、而不是 使用电容值与 INPUT_D 相同的电容器?

2:除半增益外、 在进行 SE 时、是否会有任何性能或声音降级、如下面的草图中所示? INPUT_C 和 INPUT_D 是否需要通过电容器?

3:如果 BTL 不可行、就可以使用连接的芯片 SE。

期待您的回复。

Lars Soderquist
Racer Direkt 股份公司
瑞典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、拉尔斯

    输入应该需要一个电容器。 请使用以下连接方法。

    当输入变为 SE 时、恐怕不平衡可能会导致 THD 更糟。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的立即回答。


    通篇思考后、我意识到 涉及的高灵敏度驱动器不需要 BTL:

    如果要使用8欧姆扬声器进行 SE 设计、我已经重新设计了滤波器、使其具有不出现过冲的特性。

    三个问题:

    1:为了在 ALT.2的输入端形成一个60Hz HP 滤波器,是否可以用一个电阻器直接将 INPUT_A 分流到地?

    2:在 ALT.1中是否可以将次级绕组直接分流到地?

    3:由于 不使用通道 B、 INPUT_B 能否在不使用电容器的情况下直接接地?

    4:关于 output_B 输出 应该终止吗? 二极管或电阻器?

    请参见附件。

    提前感谢!

    Lars Soderquist
    Racer Direkt 股份公司
    瑞典


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    输入端应始终具有一个电容器并且不会分流到接地端、无论是否使用它们。 对于您所描述的1xBTL 和1xSE 设置、您应该遵循数据表中描述的2.1设置、该设置使用2x SE 和1xBTL、然后使用电阻器(可能为8或16欧姆)对通道 B 进行负载。 这意味着全部4个输入引脚都有输入电容器、对于60Hz HPF、应在输入电容器之前添加滤波器。  

    但是、我建议您切换到2xBTL 配置、而不是1xBTL、1xSE 和1xunload 配置。 采用2xBTL 配置时、效率将会更好、热性能管理将会更容易、并且输出端不需要大型交流耦合电容器。 本应用手册 提供了一种将单端输入转换为差动输入的简单电路。

    电源-> HPF ->输入电容器->输入引脚

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    谢谢你的回答,但如果我没有错,它与郝所说的几年前:

    TI__Mastermind  19080 

    "你好、亚历克斯、

    理论上、只要输入信号作为交流信号得到保证、就可以移除该电容器。 但是、为了防止器件、电感器以及扬声器被直流信号烧毁、此处需要使用交流耦合输入电容器。 因此请在您的设计中保留它。

    此致、

    好"

    由于我在分流电阻器之前有一个输入电容器、 如果我们假定 Hao 正确、这应该是可行的。 n´t SE 有两个原因、因为我不需要很高的功率、而且还需要驱动器电容器耦合输出来保护驱动器。

    谢谢、

    Lars Soderquist
    Racer Direkt 股份公司
    瑞典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我往往会使事情变得复杂得多一些。 还记得子低音的 DSP 已实现均衡、因此我将直接转到输入电容器、而不对原始 BTL 配置进行任何更改。


    关于 SE 器件、我决定添加一个小缓冲器、其中 A_input 电容器构成一个 HP 滤波器。

    仍然存在的问题是将被永久禁用的 B 通道的 OUT 和输入。 如果可以去除输出滤波器、会很方便。 它会可行吗?

    https://www.diyaudio.com/community/attachments/1736507124551-png.1405660/

    谢谢、

    Lars Soderquist
    Racer Direkt 股份公司
    瑞典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    我建议不在电容之后添加分流电阻器的原因之一是引脚具有内部直流偏置。 在此处添加分流器将持续消耗电流、并且未在器件上进行验证或测试。 理论上、足够大的电阻器不会产生明显的影响、但一般来说、最好在电容之前进行滤波、或者将放大器的输入阻抗用作低 PAS 滤波器的电阻器。

    对于输入通道 B、您仍然应该在输入引脚上有接地的电容器。 在输出侧、您需要保留自举电容器、但可以移除 LC 滤波器。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你好,这是我需要知道的一切。" 添加缓冲器将解决输入问题。 是否可以通过电容器将输入接地并移除 LC 网络、没有端接? 听起来很简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    听起来是正确的! 只需确保自举电容器也连接到未使用的输出端。

    此致、

    Ramsey