This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:不会清除锁存寄存器位、而是 I2C 顺序读取

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461137/tas6584-q1-latched-register-bits-are-not-cleared-i2c-sequential-read

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

为了减少 I2C 开销、我们尝试 使用 I2C 顺序读取来读取多个寄存器。 然而、当读取锁存寄存器时、例如、从"RTLDG OL SL 故障存储器寄存器"(地址= 0x8B)到"通道 OC 直流故障存储器  寄存器"(地址= 0x8E)、这些寄存器中的锁存位似乎没有被复位。 这是预期行为吗? 作为一种权变措施、我们现在使用 I2C 随机读取来读取这些寄存器、看起来效果不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    是的、这是故障寄存器中的一个问题。  解决方法是缓解此问题的正确过程。

    此致、
    Gregg Scott