This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:外部 PVDD 和 SW

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1460668/tas2563-external-pvdd-and-sw

器件型号:TAS2563

工具与软件:

尊敬的:

使用外部 PVDD 时、将 SW 保持悬空的强制性程度如何?  

我之所以提出这个问题、是因为当由 230V 交流电源供电时、我们的器件会使用外部12VDC PVDD。
 仅当器件的电源 由 USB 电源供电或使用锂聚合物单节电池供电时、才会使用 TAS2563的内部升压转换器。

我已使用  TAS2563EVM 对此进行了测试、首先使用 PPC 禁用 BOOST 连接器、然后连接外部 PVDD、结果未遇到任何问题。
我将电感器 L7留在原位。

您的建议是什么?

如果我必须在连接外部 PVDD 时使 SW 保持悬空、您有哪些实现建议? 只将 p 沟道 MOSFET 放置在电感器和 SW 之间?

此致、

Kristof Vandenbussche




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristof:

    您应该可以将电感器留在原位、只需确保在外部 PVDD 为器件供电时禁用内部升压即可。
    通过设置 BST_MODE = 11b BOOST 始终关闭禁用 BST_EN = 0b 来禁用内部升压

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师