This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1的非汽车版本、工业级或消费类级。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461117/tas6424e-q1-the-non-automotive-version-of-tas6424e-q1-industrial-or-consumer-grade

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

工具与软件:

尊敬的专家:

TAS6424E - Q1是否具有非汽车版本、例如工业级或消费类级?

还是可以推荐具有四个通道和高达45W 输出功率的工业插座级功率放大器?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang,

    汽车版本可以在工业或消费类产品中使用、而不会出现问题。  我们没有此放大器的消费者版本。

    此致、
    Gregg Scott