This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2120:I2C 地址选择

Guru**** 2768115 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1460977/tas2120-i2c-address-selection

器件型号:TAS2120

工具与软件:

数据表表表表6-46显示了 TAS2120的 I2C 模式地址选择。

我认为这个表是错误的、因为该器件中没有 AD1引脚和 AD2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于这种混淆、您是正确的道歉。 I2C 地址配置通过 SEL4引脚进行设置。  

    请参阅下表中的 TAS2120 I2C 配置。  

    I2C 地址 SEL4引脚  
    0x80 (全局地址) 不适用
    0x90 短接至 GND
    0x92 24kΩ 至 GND
    0x94 24kΩ 至 IOVDD
    0x96 短接至 IOVDD

    此致、
    悉尼诺斯卡特