This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584中的音频丢失

Guru**** 2600765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1460197/tas6584-q1-audio-loss-in-tas6584

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

大家好! 在这方面请您的支持。 我们 在项目中使用了2个 TAS6584放大器。 完成热处理室测试时、某些通道会出现音频丢失。 放大器上有一个散热器。 配置以下寄存器:

CURRENT_SENSE - 0x0F

ASI_CTRL0 - 0x00

ASI_CTRL1 - 0x14

ASI_CTRL3 - 0x0F

ASI_CTRL5 - 0x0F

ASI_CTRL8 - 0x01

ASI_CTRL9 - 0x00

ASI_CTRL12 - 0x00

ASI_CTRL13 - 0x81

ASI_CTRL14 - 0x01

ASI_CTRL15 - 0x00

ASI_CTRL17 - 0x03

DIG_VOL_CH1 - 0x30

DIG_VOL_CH2 - 0x30

DIG_VOL_CH3 - 0x30

DIG_VOL_CH4 - 0x30

DSP_CTRL2 - 0x00

aga1 - 0x00

AGAIN2 - 0x00

AGAIN3 - 0x00

AGAIN4 - 0x00

DC LDG Ctrl 1 - 0x01

ANA_CTRL2 - 0x03

STATE_CTRL0 - 0x44

STATE_CTRL1 - 0x44

开关频率- 384KHz

调制模式-  1SPW

OT 警告级别- 121*C

放大器的输入电压为24V

而 DSP 的音频增益为-32dB

放大器达到温度:142.91*C、OTW TGFB Warn Status 寄存器为0x1f。

我们还尝试了  BD 调制和开关频率2.1MHz

室温测试:(1W/通道)放大器在几分钟后开始打开和关闭通道上的音频  

热室88degC 测试: (2V (1W))、第1个放大器的第1个和第4个通道以及第2个放大器的第2个和第4个通道正在关闭和打开。

 

有人可以提出解决这个问题的办法吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAMP_PHASE_CTRL0寄存器配置为0x03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranitha,

    我有几个问题:

    热性能:  

    1. 放大器与散热器之间的热界面材料是什么?
    2. 接口材料的厚度是多少?

    故障寄存器

    1. 阅读数据表中关于自动恢复的第8.4.2.1.8节。
    2. 对寄存器0x81、0x80和0x8A 中的值进行响应。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们使用导热性热膏4.5W/(m-K)  

    2. 0.5mm 厚度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranitha,

    根据您的信息、器件与散热器之间的热阻抗约为1.78 C/W  我不知道您的散热器的热导率。

    当寄存器存在开启和关闭问题时、您尚未回复寄存器值。

    此致、
    Gregg Scott