This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:压摆率、最大值

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1460661/tpa3116d2-slew-rate-maximum

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

数据表指出此产品的最大压摆率为10V/ms。 是这样吗? 我希望接近10V/微秒、而不是10V/毫秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这里的压摆率不是 PWM 压摆率。

    这意味着在上电和断电时、电源可能会有一些噪声或尖峰。

    最大值为10V/ms。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我错过了什么,谢谢!