This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:用于直流阻断的 MLCC 电容器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455089/tpa3251-mlcc-capacitors-for-dc-blocking

器件型号:TPA3251

工具与软件:

您好!

该 EVM 使用10uf、XR7电容器、可在输入侧的信号路径中实现直流阻断。 我们可以想到几个问题:

这些因素是否会对信号保真度产生不利影响? 可以做得更好吗?

为什么在提供较小尺寸封装时它们采用1206封装?

为什么 EVM 中的电容器比其他1206电容器昂贵得多?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我们的团队已收到您的问题。 由于假日季、回复速度可能会有点慢。

    感谢您的耐心等待、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    直流阻断滤波器是某种高通滤波器。

    结合内部电阻器、您可以获得用于 RC 高通滤波器的 fc。

    它可能影响低频带频率。

    也提供较小的环路滤波器、但差异可能较大、这可能会影响直流阻断滤波器的一致性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我不认为我原来的问题得到了答复、所以我重新提出了这个问题。 我正在考虑使用 SMD 薄膜电容器而不是陶瓷电容器-那是过度使用吗?

    截止频率是如何计算的? 哪个电阻器结合10uF 电容器来设置频率? 对于中频/高音扬声器应用、我想减小电容器的值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira、您好!

    使用薄膜电容器也没有问题。 对于大多数应用来说、这是个大材小用、但这是您只能根据电容器的规格和性能做出选择的决定。 您始终可以使用 EVM 尝试使用不同的电容器来测量性能。

    截止频率取决于用作 RC 滤波器的直流阻断电容器和输入电阻规格。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ramsey。