This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:具有 AEC 限制

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1460666/tlv320aic3254-limitation-with-aec

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3268

工具与软件:

我已经对同一主题进行了多次讨论、并提出了 TI 使用外部 DSP 来承载 AEC 的建议。
我想知道

1. 如果我仍然希望在 AIC3254上以8kHz 的采样率承载 AEC、那么我必须面临哪些限制?

2.由于成本原因、我想使用 AIC3254、因为我们的器件只用于音频聊天、不追求高质量。 鉴于我们的要求、我可以使用 AIC3254吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansar:

    以较低的采样率(如8kHz)工作。 AIC3254所面临的主要限制是 MIPS 限制。 较低的采样率将消耗更少的 MIPS、但我们以前尝试过8kHz、仍然没有太多 MIPS 预算、调优算法可能非常困难。 由于采样率较低、您无论如何都会牺牲质量。 理论上、编解码器可以与要求相匹配、但它可能不是一个容易的实现。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。
    是否可以 在 PurePath Studio 中使用折旧算法?
    我在"Documents\Texas Instruments Inc\PurePath Studio (便携式音频) miniDSP 5.95\ComponentLibrary"中看到了"AIC3254_AEC-Framework_TI_v1"、但在 PPS 中看不到它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    该算法已被弃用、不适合使用。 我想它留在库中的目的是它可能会恢复,但我们不再致力于改进 PPS ,因此算法将仍然被弃用。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应、您可以建议一个我可以用于我用例的替代 TI 编解码器、8kHz 的回波消除。
    在查看论坛时、我遇到了  TLV320AIC3268、它增加了片上音频放大器的优势。 鉴于采样率较低、它是否适合 AEC。

    您能否告诉我是否可以将 PPS 与 AIC3268一起用于 AEC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansar:

    AIC3268和 AIC3254的 PPS 是相同的、因此 AEC 将面临相同的限制。 AEC 算法也将不可用。

    此致、
    Jeff McPherson