This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:音频 DAC 建议请求

Guru**** 2900810 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5112, PCM1774, TAD5242, TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461303/pcm1774-audio-dac-recommendation-request

器件型号:PCM1774
主题中讨论的其他器件: TAD5242、TAD5112、 TLV320DAC3120

工具与软件:

您好、TI 专家

客户正在寻找音频 DAC。

-应用:工业和车辆驾驶记录型 AI 盒。

我们将把音频 ADC 作为 TLV320ADC 和一个2通道音频 DAC 进行检查。

从我在网络上找到的信息来看、PCM1774的规格似乎就足够了、但由于它是非常旧的产品、我想针对具有相同规格级别的产品提出建议。

(是否有计划 EOL PCM1774?)

1)客户的产品没有媒体播放功能、规格仅限于语音指引。

2)外部扬声器无法控制、且在电源打开/关闭时需要使用具有 POP 噪声对策的产品。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    我尚不了解 PCM1774的 EOL 计划。根据您最初选择的情况、具有类似功能的其他 DAC 是 TAD5112 (立体声)、即 TLV320DAC3120 (单声道)。 TAD5112是 我们的新款顶级 DAC 之一、其降低 POP 噪声的特性之一(TLV320也具有去 POP 功能)。 一般而言  、我会推荐 TAD5112。  如果不需要 I2C 控制、我们也可以考虑该 DAC 的硬件控制版本(TAD5242)。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    我进行了检查、似乎 TAD5112仍在预量产。

    什么时候会成为 RTM?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    它将在一周结束时进行 RTMed。 下周早些时候、我们会在 TI.com 上进行总结。

    此致、

    Arash