This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:在 I RESET TAS5411之后、我应该等待多长时间才能读取状态和负载诊断寄存器(0x02)

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461367/tas5411-q1-how-long-shall-i-wait-before-i-can-read-the-status-and-load-diagnostic-register-0x02-after-i-reset-tas5411

器件型号:TAS5411-Q1

工具与软件:

尊敬的支持者:

当我 通过将 STANDBY 引脚设置为1->0->1来 复位 TAS5411时、我应该等待多长时间才能读取"我复位 TAS5411后的状态和负载诊断寄存器(0x02)"?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     429ms、应该是您需要等待的尽可能长的时间。