This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:EVM 电路板原理图中存在错误?

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461824/tad5242-error-in-evm-board-schematics

器件型号:TAD5242

工具与软件:

您好!

根据 TAD5242 DS:

所有 AVSS 引脚必须接地

2.引脚14为 AVSS

但根据 EVM 板原理图 https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU904

引脚14连接到电容、其名称为 MICBIAS 而不是 AVSS、所有 AVSS 引脚均保持未连接状态。

正确的是什么?

此致

S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S:

    此符号与 MICBIAS 名称有关、似乎是错误、感谢您抓住它。

    但是、引脚15、16、17、18的布线连接到跳线、允许连接到 GND。 从设计角度来看、当它们将器件修整为 DAC 或 ADC 时、它们本质上是"NC"(无电路)这些引脚 、从而允许它们保持悬空。 我们建议将其接地。 引脚14至18都有接地路径、但如果保持未连接状态、则不会影响器件的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为红叉意味着"不安装"、因此只有引脚14与跳线 J8相连(DAC 情况下连接了错误的引脚)、而图中的引脚15-18是悬空的。 总之、您的回答清楚地解释了为什么这不是问题。  

    此致、

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    引脚15至18具有 J78-79和 J52-53跳线、可接地。 购买 EVM 时、默认情况下也应安装这些跳线。

    引脚14本质上是交流耦合至 GND。  

    红色十字意味着"不安装"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon、 引脚15-18具有 J78-79和 J52-53跳线 仅当安装了电阻器 R9-12时 、对吧? 但在 TAD5242情况下、它们带有红色叉号、您确认这意味着它们未焊接。 因此、引脚15-18悬空。 我错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。