This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:一些问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461538/tlv320dac3120-some-questions

器件型号:TLV320DAC3120

工具与软件:

嗨、团队:

请告诉我们其中的一些问题。
1) 1)上电和断电顺序是否有任何要求?
2) 2)如果未使用 AIN1/MICDET、VOL 和 AIN2、我们应该怎么做?
3) 3)是否可以仅使用 IC 的内置功能在通电和断电期间防止 POP 噪声? 此外、外部 Pop 声音对策需要什么?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    这是上电的唯一限制: 要使器件正常工作、TLV320DAC3120内部逻辑必须初始化为已知条件。 要将器件初始化为其默认运行条件、必须将硬件复位引脚(RESET)拉至低电平至少10ns。 要使此初始化生效、IOVDD 和 DVDD 电源都必须上电。 建议在 DVDD 电源上电时、将 RESET 引脚拉至低电平。

    无需断电。

    VOL / MICDET 可保持悬空。 AIN1和 AIN2应通过一个0.47uF 电容器交流耦合到 GND。 它们可以共享同一个电容器。

    编解码器具有一些功能、可以控制耳机驱动器的启动时间以减少噼啪声:

    D 类输出没有这些特性。 相反、在为驱动器上电之前、可通过将音量降至最低来降低噗声。 驱动器接通后、可设置增益、最后一步是取消驱动器静音。

    此致、
    Jeff McPherson