This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:使用 ADCx140 EVM 测试模拟麦克风和数字麦克风的 SNR 时、结果有很大差异

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461120/tlv320adc3140-when-use-the-adcx140-evm-to-test-the-snr-of-analog-mic-and-digital-mic-the-result-have-big-difference

器件型号:TLV320ADC3140

工具与软件:

大家好、团队成员:  

客户可能会使用 ADCx140EVM 测试模拟麦克风和数字麦克风 SNR 性能。 但测试结果有很大差异。 您能否帮助检查哪些设置错误? 下面是连接和配置。 谢谢!

模拟麦克风通常无法录制:

数字麦克风可以正常录制:

谢谢!

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    您的修边工具将涵盖模拟机箱中的设置。 您能否显示录制模拟麦克风时使用的设置?

    还有一个预设选项(在屏幕右上角)可能会有所帮助。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的帮助!请帮助查看以下不同设置的狙击镜头。  

    非常感谢!

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    如果加载差分线路输入预设、模拟麦克风是否工作? 可以对麦克风使用线路输入设置。

    谢谢!
    Jeff McPherson