This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262EVM-U:PurePath Studio 应用下载失败

Guru**** 2600765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461773/tlv320aic3262evm-u-purepath-studio-application-download-failed

器件型号:TLV320AIC3262EVM-U

工具与软件:

我使用 TLV320AIC3262EVM-U 电路板进行设计、一切顺利进行。
我晚上关闭、早上开始遇到 PurePath Studio 应用程序关闭加载故障。  如何纠正此问题?

不干扰 EVM 连接和跳线。 USB 通过扩展坞连接,我只是关闭我的笔记本电脑,并从扩展坞移除它.  将我的笔记本电脑重新连接到扩展坞并重新运行 PurePath 应用后、故障开始。

据我所知、编解码器控制软件2.02版仍然可以正常工作、PurePath Studio 可识别该电路板。

找到的电路板类型:FWIDTLV320AIC3262EVM-U
板采样率:44100Hz。
将 base_main_Rate44.cfg 下载到 EVM。

应用程序下载失败。 错误:无法连接到硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我会尝试关闭 PPS、然后从集线器中移除 EVM。 而是直接连接到 PC (这也会对 EVM 进行下电上电)、然后查看这是否使 EVM 正常工作。 连接到 PC 时、两个 LED 是否亮起?

    此致、
    Jeff McPherson