This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:低于20Hz 的噪声性能

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444048/tlv320adc6140-noise-performance-for-less-than-20hz

器件型号:TLV320ADC6140

工具与软件:

您好、TI

我将使用这款出色的 ADC 来测量心脏振动、因此我将输入直流耦合、以实现低至2Hz 的测量。

第二个 ADC 的其他通道也连接了一个加速计、用于测量直流电流(重力)、因此可以完全测量直流耦合。

噪声规格未低于20Hz、但该图在低频区域似乎是线性的、表示1/f 转角频率远低于20Hz。 但这是猜测。

对于直流至20Hz 的频率范围、您有什么规格吗?

此致

Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看这个问题、并在几天内后续更新该主题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lakshmi。

    有新闻吗?

    我已经做了一些测试、发现有迹象表明我可以在6Hz 左右扩展1/f 转角、但在1Hz 下仍然不超过-135dB……

    但是我希望有你的规格。

    此致

    Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lakshmi

    还在等待一些消息...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    对延误深表歉意。

    在数据表本身上、我们没有低于20Hz 的规格、正如您在前面所提到的。

    是否有可能分享您的实验中的频谱、我可以查看相同的频谱?

    此外、您还提到器件输入是直流耦合的。 此器件内部还有一个数字高通滤波器、对于48kHz 采样率、其默认-3dB 截止频率为12Hz。

    这可通过 HPF_SEL 寄存器进行更改。

    您能否确认在测试中 HPF 是否保持默认设置?

    此外、该器件不支持根据数据表进行2.5k Ω 输入阻抗设置的直流耦合输入。 您能否确认器件配置中是否也考虑到了这一点?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在 HPF 关闭且直流输入电阻设置为10k 时测量的值。

    输入信号约为满量程的1kHz 和1.8dB、如您所见

    (包括发生器噪声)在1Hz 频率下是平坦的、电平为-114dB ref FS、没有显示任何1/F 转角的符号。

    一切看起来都很好、但我仍然希望获得您的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    在评估 ADC 针对低频信号(即低至2Hz 范围 )的性能时、我建议像前文提到的 Lakshmi 那样将数字 HPF 配置为全通(寄存器0x6Bh = 00)。 然后执行测试、其中发送到器件的输入信号是已知的低频(例如5Hz)、并将输出图与1kHz 音调进行比较、如上所示。

    我们的数据表中的图表包含了20Hz-20kHz 的参数、因为这是音频频带、并且与我们的客户最相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon

    我想问的是您是否有任何使用低于20Hz ADC 的噪声规格。 我已经验证大信号响应下降到低于2Hz 是可以的。

    如您所见、我可以测量2Hz 的噪声水平、约为-114dB ref FS、其中包括调节放大器和发生器噪声、因此这很好。 但是、正如 Lakshmi 所言、他会考察并回答 TI 研发部门是否能提供更多信息。 我确信此 ADC 用于音频应用、但肯定其他客户也会使用此转换器、就像我用于直流电一样。

    此致

    Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    很遗憾、 我们的验证团队不会测量音频频带之外的器件特性或电气规格。