This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:芯片上电时会产生两个 POP 声音

Guru**** 2973120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1460627/lm4950-two-pop-sounds-are-generated-when-the-chip-is-powered-on

器件型号:LM4950

工具与软件:

尊敬的工程师:

当我使用贵公司的 LM4950放大器芯片时、发现当它打开时会生成两种噼啪声、具有两种情形、即第一种噼啪声。 第一种情况如下图所示:

其中、"①"是指我②电源时产生的噼啪声信号、而" "是指在功率放大器芯片的关断引脚上拉至高电平、芯片正常工作后、经过一段延迟后、由我的系统产生的噼啪声。 在这种情况下、第一个 POP 声音相对较小、但有时会出现第二种情况、而第一个 POP 声音相对较大。 第二种情况的第一种流行音乐如下图所示:

在这种情况下、可以在耳机中清楚地感觉到第一个噼啪声。 为什么打开电源时第一个噼啪声的音量如此不同? 如何解决该问题? 下面是功率放大器芯片和电源器件的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看您的描述、几天后再回来提供更多评论。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们明天会给您回复。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在电源时序控制期间检查引脚2和8的状态。
    引脚2应连接到 GND、如果在上电期间该引脚上有任何瞬态、可能会导致器件在电源仍在上升时暂时尝试启用。
    在引脚8上、您可以检查不同的电容器值或电压额定值在上电期间是否具有不同的斜升。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师