This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:SDIN 引脚上的 DIX4192 32位数据流

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1462328/dix4192-dix4192-32bit-data-stream-on-sdin-pin

部件号:DIX4192

工具与软件:

你好。

我们目前正在考虑将 DIX4192器件用于定制 AES3项目。 这个项目有一些传统、使用了一个现已过时的 AES3发射器(192kHz 数字音频发送器、CS8406-CZZ)。 接收端寻找一个32位计数器通过 SDOUT 流式传输。

借助该器件、能将32位计数器值移入 SDINA 引脚吗? 那么我被限制为24位。

计数器将以连接到 CCLK 引脚的串行时钟的相同频率(即4.194MHz 处 MCLK 频率的一半)移入 SDINA 引脚。  

感谢你能抽出时间。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    DIX4192 器件限制为24位、它似乎  CS8406-CZZ 也是24位器件( 其数据表第21页寄存器信号1:0)。  音频无论如何是24位,所以即使使用前24位,你不会丢失任何数据从这些8位。   此外,如果 CS8406-CZZ 在您的项目中工作正常,理论上 DIX4192也应该工作。

    BCK 应配置为  #of Ch x Bit depth x Fsync。

    此致、

    Arash