This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:通道电流尖峰

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461332/tas6584q1evm-channel-current-spikes

器件型号:TAS6584Q1EVM

工具与软件:

您好!

我偶尔会遇到通道1或2过流故障"ChOCDCFaultMemReg [0x8E]"、其电流尖峰低于1ms 至2ms。

您能否说明我们是否可以使用 I2C 来调整此故障检测电路的灵敏度? 下面电流的阶跃变化是我们使用6mF 容性负载将音量从77十进制更改为60十进制。

此时此刻、我有一个最后的解决方案、即放置一个 ICL 和继电器来抑制浪涌、但解决方案很昂贵、需要更换电路板。

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose、

    6000uF 的负载非常不常见。  我只能建议您尽可能降低数字音量斜坡的速度。 寄存器0x44中写入。  可控制斜升和斜降。  默认情况下、每1fs 更改0.5dB。  将其更改为每4fs 0.5dB。  这会使电机减慢4倍。

    如果速度不够慢、您可以使用软件通过将音量设置值改为1并增加延迟来减慢从77到60的更改速度。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将尝试建议的解决方案、看看效果如何。

    我们的应用大不相同。 我们使用 TAS IC 将受控电流源注入我们刚刚发布的该产品。 请参阅以下链接

    维修技术人员将使用 CC 源控制开机并在安装之前配置以下产品。 因为就频率和电流而言、产品可能处于最低保护设置。 TAS IC 驱动6mF 负载和乘积(A short)。 然后、该器件从该 CC 电源收集能量以运行。

    www.nojapower.com.au/.../ecolink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose、

    感谢您提供信息。  我将等待听到这个消息。

    此致、
    Gregg Scott