This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:采样率容差

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463460/tas6422-q1-sample-rates-tolerance

器件型号:TAS6422-Q1

工具与软件:

您好!  

标称(44.1kHz、48kHz、96kHz)采样率的允许容差是多少?

谢谢!

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacopo

    我假设您想知道采样率频率容差。   最重要的部分是 SCLK 和 MCLK 是音频流所需的 FSYNC 的精确整数倍。 我在数据表中找不到采样率的容差。  我需要对此进行研究。

    此致、
    Gregg Scott