This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA134:偏移函数

Guru**** 2600235 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463359/opa134-offset-function

器件型号:OPA134

工具与软件:

你好。 -你好。
我问的是关于修订的问题。
我觉得 REV B 有问题、因为失调电压调节端子为 N C:
安装板出现问题、需要使用偏移端子进行电压调节。
有什么好的方法可以做到这一点吗?
此外、REV C 是否有失调函数? (我们有库存)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Unknown 说:
    我的 REV B 有问题、因为偏移调整端子是 N. C、

    OPA134的失调电压调节引脚被移除、并且不再实施。

    Unknown 说:
    有什么好方法可以做到这一点吗?

    您无需执行任何操作。 引脚1和引脚8未在内部连接到 IC、因此它们对运算放大器的功能没有影响、即使是修整电阻器也会安装在专为先前 OPA134版本设计的现有 PCB 上。  

    或者、您可以移除修整电阻器以节省两个额外的器件、请参阅引脚说明表下方的附注。  

    [quote userid="604490" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463359/opa134-offset-function 而且、修订版 C 是否有偏移函数? (我们有库存)。

    修订版 C 运算放大器也可能没有失调电压修整功能。 此部件尚未发布。 当前数据表已在2个月前发布。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond