This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:音频论坛

Guru**** 2486965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455837/tpa3223-audio-forum

器件型号:TPA3223

工具与软件:

你好

我将尝试为自振荡的 D 类放大器构建一个简单的小信号模型。 显然、最具挑战性的部分是对从比较器到功率级的开关器件进行建模。 我发现有几篇论文使用描述函数理论来"线性化"这部分。 在本文中、它们将开关器件的增益定义为输出方波的第一次谐波振幅与比较器的输入电压之比的一半。 这种方法会产生非常高的增益(在100以上)、这显然会显著影响开环响应。 我想知道这是否合理、因为闭合系统的瞬态仿真的行为似乎与小信号模型预测的完全不同。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾先生

    恐怕我们无法获取这些相关信息。

    myside 只能回复放大器 IC 的应用相关信息。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    仿真模型不是产品应用的一部分吗? 您是否有机会尝试咨询他人?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 曾先生

    我将与内部团队确认他们是否有任何信息。  

    我将在下周回复您。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    增益计算方法对于仿真来说是可以的。

    但由于 D 类输出不是线性系统。

    使用小信号模型不能用作瞬态仿真。

    谢谢

    Jesse