This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:需要打开 PVDD 才能读取/写入寄存器

Guru**** 2561960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1462079/tas5805m-need-pvdd-to-be-on-in-order-to-read-write-registers

器件型号:TAS5805M
Thread 中讨论的其他器件:TAS5805、TAS5828M

工具与软件:

杨先生

我在系统中使用 TAS5805。  我正在尝试确认逻辑。  在上电时、如果我只想验证 TAS5805是否在线并设置 DEVICE_CTRL_1 (偏移= 2h)以选择384K FSW_SEL、是否需要打开 PVDD?

在等待10ms 之后、DVDD 和 PDN = HIGH 是否足以满足我访问读/写寄存器偏移1h 至78h 的条件?

我想如果只需要在第0页上读取/写入寄存器、只需要 DVDD 和 PDN =高电平、但在实际情况下、为了访问读取/写入寄存器、我总是必须同时打开 PVDD 以及 DVDD 和 PDN =高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    如数据表中所述、启动器件时、应向器件施加 DVDD 和 PVDD。 如果只需要与器件的数字侧进行通信、则只需要 DVDD、并且不得按照 此 E2E 博文中所述将 PDN 置为有效。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的答复。  我可以向您确认"PDN 一定不能置为有效"、意思是 PDN = LOW 吗?  在指针柱中、显示为 PDN = HIGH。

    我在这里连接了 TAS5805M 的电路、以防万一。

    抱歉有许多问题。  我还有一个问题、希望您能为我指出。  在原型中、我的 EE 选择了 TAS5828M 器件、并将其用于 I2S 源输出和验证。

    但在实际电路板中、EE 切换到使用 TAS5805M、因为我们需要以不同的方式散热、我刚才发现 TAS5805M 需要使用 I2C 加载 DSP 系数。  我无需为 TAS5828M 加载任何 DSP 系数。  您能告诉我任何链接以便我下载用于 TAS5805M 的 DSP 系数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramsey、

    对于 TAS5828M 和 TAS5808M 器件、我遇到了相同的情况、我需要 DVDD 和 PVDD 都开启才能进入读/写寄存器设置。

    案例1:没有 PVDD 不断从 TAS5805M 获得 Nak、此时4.7KOhms 上拉至 DVDD 以设置地址0x2C

    案例2:打开 PVDD 以成功地从寄存器0x01 0x02和0x03等中获取数据。

    电路中的 TAS5805M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因为 tas5805的 VR_DIG 也需要 pvdd。

    如果没有 pvdd、则数字电源无法工作。

    您需要 pvdd 才能读取/写入寄存器。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的确认。  是否有任何信息我可以阅读更多关于没有 PVDD 数字电源无法工作的信息?  我查看了数据表、但没有看到 VR_DIG 与 pvdd 之间的任何相关信息。

     我还有一个问题、希望您能为我指出。  在原型中、我的 EE 选择了 TAS5828M 器件、我使其与 I2S 源输出一起工作并在示波器上进行了验证。

    但在实际电路板中、EE 切换到使用 TAS5805M、因为我们需要以不同的方式散热、我刚才发现 TAS5805M 需要使用 I2C 加载 DSP 系数。  我无需为 TAS5828M 加载任何 DSP 系数。  您能告诉我任何链接以便我下载用于 TAS5805M 的 DSP 系数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我想我已经了解什么是 DSP 系数。  在我的设计中、我们仅将放大用作简单的放大目的、因此在我们的原型中、我们使用 TAS5828、并且我们只播放正弦波、微控制器控制模拟增益以增加或减少振幅。

    在量产一中、由于散热问题、我们切换到 TAS5808M 以更轻松地进行热通风、但认为同一 TAS58系列理所当然、因此它应该是相同的、我们会遇到该问题。

    我现在面临的未决问题是、如果我使用与 TAS5828M 相同的正弦波源文件、我始终会得到左侧右侧通道过流故障。

    TAS5828M 中有一个不同之处、我在寄存器0x77中打开了 CBC 函数、这是 TAS5808M 中缺少的特性。

    TAS5805M 中是否有任何与 TAS5828M 匹配的等效设置? 或者、您能想到我的硬件设计或设置不同而会导致过流的任何原因吗?

    我的第一个工作原型是使用 TAS5828M、我们设计为立体声、我们验证该想法是否可与 TAS58配合使用

    使用 TAS5805M 的实际工作、我们设计为单声道、但输出可能要强得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    与 TAS5805M 相比、TAS5828M 是一款功率高得多的器件、能够处理更多电流。 我确实在原理图上看到电感器上的额定电流很低(3.8A)。 TAS5828M 每通道可输出高达8A 的典型值、因此当电感随大电流下降时、电感器可能会饱和或产生大纹波电流。 由于布局缺陷、这种情况也会变得更糟。

    这两个器件还具有不同的寄存器映射、因此其中一个器件的 I2C 脚本与另一个器件不兼容。

    此致、

    Ramsey