This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:芯片应用问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1462353/tlv320aic3104-chip-application-problem

器件型号:TLV320AIC3104

工具与软件:

 我们现在遇到客户服务座机,下行扬声器听的鼻音相对较低(采样率8k),普通手机不存在这种情况(采样率16k),平台将通过编解码器,然后输出音频数据,使声音清晰。

请参阅其他项目也使用了编解码器3104、使用 I2S、使用 MCLK、不存在上述此类问题。

现在这两个项目的区别在于鼻音项目不连接到 MCLK、而是使用 BCLK。 作为参考、另一个项目也使用 BCLK、但使用 DSP 模式、而且声音也很清晰。

因此、我想咨询:

1.需要使用 BCLK 编解码器驱动程序更改哪些配置,或者有哪些除外条款?

2.使用 BCLK 或者您是否必须使用 DSP 模式才能解决问题?

请帮助了解当前问题是什么以及如何解决?

e2e.ti.com/.../Crisp-sound.m4a

e2e.ti.com/.../Deep-nasal-voice.m4a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更好地理解这个问题才能给出更好的评论。 我不能完全理解系统的描述。 您能否提供图纸或方框图、以及采样率和时钟频率?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CODEC-connection-relationship-and-waveform-diagram.pdf

    我想问一下当 MCLK 被 BCLK 取代时、是否需要更改某些时钟的寄存器配置?  因为在之前的项目中、当 MCLK 被 BCLK 所取代时、编解码器制造商提供了一些需要被重新配置的寄存器时钟。  所以我想问、当未连接 MCLK 而是连接 BCLK 时、需要修改编解码器驱动程序的哪些部分、您能否提供这些修改的参数?

    您能否确认这一点? 请勿连接 MCLK、连接 BCLK、编解码器驱动程序需要更改这些内容配置。

    现在、我们的驱动器刚刚用 BCLK 替换了 MCLK、根据以前的经验、某些寄存器也应该需要重新配置(之前由 ti 提供)、因此请参阅此部分。

    e2e.ti.com/.../tlv320aic3x.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题很紧急,请尽快回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果用相同值的 BCLK 替换 MCLK、则只需更改一个寄存器、即寄存器102

    如果 BCLK 是不同的值、则需要对时钟树进行重新编程。 您可能会更改某个整数倍、这是无意中创建筛选器。 我们提供了一个电子表格、可帮助您确定此处的正确 PLL 值:  

    https://www.ti.com/tool/download/SLAR163

    此致、
    Jeff McPherson