This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:Windows 操作系统支持

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C, PCM2900C, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1462670/pcm2900c-windows-os-support

器件型号:PCM2900C
主题中讨论的其他器件: PCM2903C、PCM2906C

工具与软件:

嗨、团队:

这些设备是否支持 Windows 10或11?

Windows 10 Windows 11.
PCM2900C 是的?
PCM2903C 是的?
PCM2906C 是的?
PSM2912A y

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godo-San:

    我们所有的 USB 音频编解码器都是同类兼容器件。 因此、它们将在 Windows 10和11中显示为声卡、无需驱动程序。

    此致、
    Jeff McPherson