This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:数字增益

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461666/tas6424e-q1-digital-gain

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户是否可以在 PLAY 模式下更改数字增益?

客户在更换数字增益时听到爆裂噪音。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    可以、允许客户在播放模式下更改增益。  如果它们以较大的值改变增益、则可能会听到噼啪声。 这可以通过改变 I2C 寄存器0x01位2和3中的音量速率来降低。  将其更改为每8个 FSYNC 1个步长、以将音量变化减慢8倍。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    他们根据您的建议设置寄存器、但发现噪声仍然存在。

    您是否有其他解决方案?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否与我们分享您的客户正在使用的测试和测量流程、以便我们在实验室中重现此过程?  听音乐时、当数字增益发生变化时、我们不会在扬声器中听到噼啪声。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    该测试步骤如下:
    将电源调整为13V (因为削波逻辑仅在低于14V 时触发)、并打开音响主机的电源。 播放来自媒体源的100Hz 音频、并将音量调到最大值以引起削波并触发削波逻辑(MCU 将通过 I2C 反复调整放大器增益)。 此时、扬声器将产生波动的100 Hz 音频、伴有"爆音、爆音、爆音"噪音。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Peter)好

     如果像这样进行测试、则器件将无法完全消除噼啪噪声。

     该器件没有内部 DSP、数字增益由具有固定步长0.5dB 的电路生成。 在 接近最大输出电平时、0.5dB 的变化也是非常大的阶跃。

     客户可以使用其 MCU 来更改输入信号电平、使更改变得更慢。 MCU 计算可以实现非常小的阶跃变化。