This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:模拟输入到数字输出延迟

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463822/pcm6240-q1-analog-in-to-digital-out-delay

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

您能否告诉我从模拟麦克风信号输入到数字 TDM 信号输出的延迟时间?

我们在数据表的哪一页中涉及到这一问题、以及如何计算这一问题?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。请预计我们的回复将延迟24小时。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    根据您的自定义配置、可以在 PCM6xx0-Q1 PPC3 GUI 的"Programmable Biquads"选项卡中模拟群延迟。