This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:音量调节

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1464217/tas3251-volume-adjust

器件型号:TAS3251

工具与软件:

尊敬的专家:

按照下图调整音量是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    配置似乎没有问题。

    但我们的 DSP 最大增益应低于24dB

    音量已经达到21dB、请注意不要超过24dB、因为它会导致数字削波。