This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:SCKO 和 DIR 的音频接口时钟(BCKO、LRCKO)之间的时序规格。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463949/pcm9211-the-timing-specification-between-scko-and-audio-interface-clocks-bcko-lrcko-of-dir

器件型号:PCM9211

工具与软件:

您好!

我将开发与 PCM9211 DIR 接口连接的 FPGA 项目。

我想知道 SCKO、BCKO 和 LRCKO TO 之间的关系  

  1. 在数据表中、这些输出是从 XTI 时钟源生成的。
    这意味着音频接口时钟(BCKO、LRCKO)和系统时钟输出(SCKO)之间没有相位关系?
  2. 如果这些时钟之间存在关系、您能告诉我时序规格吗?

此致、
福田裕之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。请预计我们的回复将延迟24小时。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 XTI 模式下、输出时钟(SCKO、BCKO 和 LRCKO)是从 XTI 源时钟内部生成的、因此它不是您需要控制的。

    通常、内部生成的 CLK 与  外部为 其他运行情况提供的 CLK 具有相同的约束。 所以可将数据表中的时序表视为内部时序的适用范围。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    在 XTI 模式下、输出时钟(SCKO、BCKO 和 LRCKO)在内部从 XTI 源时钟生成、因此不需要控制。

    抱歉、我的问题似乎令人困惑。

    我想知道这2件事。

    1. BCKO 和 LCKO 随 SCKO 的下降沿而改变?
    2. 如果是,请告诉我 SCKO 下降沿和改变 BCKO & LCKO 之间的时间规格。

    此致。
    福田裕之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于数据表中未提供此信息、并且我没有 EVM 来查看它可能 是什么、因此我猜测用于生成这些信息的模块是      按照 与图7.13相同的时序配置生成 CLK。

    此致、

    Arash