This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:DIR 至 I2S 端口、用于检测 SPDIF 数据丢失的错误信号

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1464800/dix9211-dir-to-i2s-port-error-signal-to-detect-spdif-data-lost

器件型号:DIX9211

工具与软件:

嗨、大家好!

我们正在使用 DIX9211作为 AES/EBU - SPDIF 接收器(RX0)、并在主输出端口上输出其 I2S 数据。

该应用要求当 SPDIF 输入音频流丢失时、UC 选择 DSP 上的其他音频流;为了实现这一点、使用了错误信号(PLL 锁定错误)。

一切都运行正常、但有时 DIX9211 I2S 端口上的数据中出现"咔嗒"声、就在错误被置为有效之前。

我的问题是:当 SPDIF 数据丢失且出现错误之前、I2S 输出端口究竟会发生什么情况? 哪种方法可以最快地检测 SPDIF 数据丢失?

非常感谢您的支持、

此致。

Marco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    一旦信号出现不连续的情况、就会发出咔嗒声、然后当信号太晚时触发错误信号、但这是该器件的性质。 解决方法是在您 知道音频流丢失之前使部件静音。   可以使用寄存器62h/TXDMUT 设置该选项。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Arash、

    此致。